This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:寄存器0x0A

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1076119/trf7964a-register-0x0a

部件号:TRF7964A

我还想确认 FeliCa 的适当 RX 特殊设置寄存器(0x0A)值。

对于212/414kbps 的 FeliCa,ISO 控制寄存器(0x01)设置后的反向读取阻抗值为0x10。
根据数据表,0x10表示“频带通过100 kHz 至1.5 MHz,增益降低18 dB”。

数据表还显示...
将位 B4,B5,B6和 B7设置为0可选择240 kHz 到1.4的带通特性
MHz。 这适用于 ISO/IEC 14443 B,FeliCa 协议和 ISO/IEC 14443 A 更高版本
比特率为212 kbps 和424 kbps。
→在这种情况下,0x00似乎是用于 FeliCa 的。

表6-31 B7显示...
适合于212-kHz 子载波系统(FeliCa)
→在这种情况下,0x80似乎是用于 FeliCa 的。

Felica 的价值是多少?

对于这种消音器,增益降低也是相关的,我认为这可能需要根据射频条件进行调整。
但在此之前,我想确认您的一般/建议设置。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托西满您好,

    据我所知,这种寄存器预设应该适合于 FeliCa,因为它是最宽的频带通过范围。 这也将包括212 kHz 和424 kHz。 我不确定降低的增益是否是最佳的。 数据表在第6.4.2章中还指出,如有必要,可以在此寄存器中进行微调。 因此,如果您必须抑制任何噪音源,则可以尝试优化范围和增益。 本章还指出,0x00的寄存器值是 FeliCa 424 kbps。 因此,我猜值0x80最适合于 FeliCa 212 kbps,值0x00 (甚至可能是0x40)最适合于 FeliCa 424 kbps,值0x10可以同时用于两者。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,到目前为止,我知道你想说什么。 我们将根据您的意见安排设置。 谢谢。