This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:定时器机具通过 HFOSC

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1077959/rf430frl152h-timer-implement-through-hfosc

部件号:RF430FRL152H

大家好,

客户正在使用  RF430FRL152H 的内部 HF 振荡 器来执行计时器功能。

例如,计数器将每5秒在“注册”中添加一个

 

经过几天的测试,他们发现柜台注册的数量有很大的不同。

通过平均差值,每5分钟差将近3秒。

以上测试基于3个 RF430FRL152H。

  • (4045–4024)* 5分钟=105分钟
  • 1/105 mins * 5 mins * 60 secs =每5分钟差3秒。

根据该规范,频率似乎有+/- 20%的差异。

我相信这会影响这一时间错误。

 

 

我是否可以知道如何判断这一时差?

通常,我们使用 ppm 数据来计算晶体规格,因此我不确定如何判断。

这些3台设备的 FW 编码相同。

 

期待您的反馈。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia Cheng,您好!

    原因计时器间隔的错误正在根据使用的时钟的精度进行缩放。 在本例中,需要1140000000 HFOSC 时钟周期以3.8 MHz 生成5分钟时间间隔。 如果振荡器将以最低规定频率3.04 MHz 运行,则计时器间隔将持续6分钟15秒,时钟数相同(1140000000)。 因此,客户实验中每5分钟间隔的2.2秒误差实际上是一个很好的结果。

    RF430FRL152H 的 HFOSC 与晶体振荡器的精度不可比较。 如果需要此类精度,则需要将外部晶体振荡器连接到 RF430FRL152H。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia Cheng,您好!

    正如您通过电子邮件指出的,这是您正在寻找的信息。 我现在就要结束这条线程。 如果您还有其他问题,您仍可以回复此主题或创建新主题。

    此致,

    安德烈亚斯