This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2511:特定于零件的头文件

Guru**** 1834930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1078130/cc2511-part-specific-header-files

部件号:CC2511

您好,

我正在查找部件特定的标题文件“iCC2510.h”和“iCC2511.h”。 swrc088c 和 swrc117也使用这些工具,但我从哪里获得它们?

谢谢,

雷内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雷恩,

    查看您的 IAR EW8051安装文件夹。  例如,我的位于 C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.0\8051\inc 中

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我真的必须在 IAR 上注册才能下载软件,我显然会只用来获取头文件??? 这些文件是否仍包含 Keil 定义,因为 CC111x 的文件已在使用中? 顺便说一句,我从哪里获得这些文件? IAR 从未安装在我的系统上...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ioCC2510.he2e.ti.com/.../ioCC2511.h

    附件是供您参考的文件。  要进一步开发 CC251X 项目,您需要一个兼容的 IDE。  IAR 提供用于限时评估的试用版。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Keil,希望它能够兼容(至少,它已经兼容 CC1111已有10多年了)。 但实际上,使用 IAR 并不是(!) 一个选项。

    非常感谢您提供的文件!

    雷内