This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2420:从可用性角度将 CC2420替换为 CC2652R74

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2420, CC2652R, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1078088/cc2420-replacement-of-cc2420-with-cc2652r74-from-the-viewpoint-of-availability

部件号:CC2420
“线程”中讨论的其它部件: CC2652RCC2652R7

您好,

从可用性的角度看,我们正在考虑用 CC2652R74替代 CC2420。

是否建议将 CC2420替换为 CC2652R74? 如果您推荐,请让我轻松了解这一区别。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki,

    CC2420是传统收发器,而 CC2652R7是 SimpleLink 无线 MCU 系列中最新的设备之一,具有704kB 板载闪存。  CC2652R 也是352 KB 板载闪存的选件。  您可以联系 客户支持 以进一步讨论可用性。

    此致,
    瑞安