This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设备选择支持

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2642R, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1076877/device-selection-support

“线程”中讨论的其它部件:CC2652RCC2642RCC2652R7

大家好,团队

请在此处查看并提出建议吗?

"

我们正在寻找 BL 或 Zigbee 支持的微控制器替代方案。 在这种情况下,至少有以下功能:
1.最好(不一定)使用蓝牙低能耗,
2.至少有3个 UART,
3.它可以从超低功耗睡眠模式唤醒,信号来自 UART,
4.如果有蓝牙,它可以通过蓝牙从睡眠模式唤醒,
至少150KB 闪存,
6.它将长时间投入生产,而不会停产,

您可以向我们提出什么建议?

目前,我们还在评估以下产品:
1.硅棉签 EFR32BG22C112F352GM32-CR
2. ST STM32WB10CC
3. NXP K32W061

"

提前感谢

此致

福尔坎·塞菲洛格鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    一般来说,我建议查看2.4GHz SharePoint 的内容(在 Web 浏览器的地址栏中写上“24G/”)。 在那里,您将找到我们的全部产品组合和合适的作战指南。

    在上述情况下,我猜 CC2652R 是最好的设备。

    1. 蓝牙 LE 支持-此设备还支持 Zigbee。 如果不需要 Zigbee,则可以考虑使用 CC2642R 代替 CC2652R。
    2. 提供2个 UART +可使用传感器控制器仿真的第三个 UART。 优点:这允许极低功耗的 UART 处理
    3. 当 MCU 处于待机模式时,UART 上无法连续读取。 使用传感器控制器(如之前所建议的)肯定是最节能的解决方案
    4. 非相关要求-设备在每次蓝牙 LE 操作中均被唤醒(对我们的竞争对手也是如此)
    5. 评估 CC2652R 是否足够大。 否则,您可以考虑使用 CC2652R7。
    6. 请访问 https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    我希望这将有所帮助,

    此致,