This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:地址错误

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1081798/lp-cc1352p7-wrong-address

部件号:LP-CC1352P7

您好,

我有2个 LP-CC1352P7,遵循学院_5_40_00_00并成功设置了网络和连接。

但是,“连接设备”返回的地址报告:

2020:abcd:212:4b00:14f9:66be

所以我想代码中的某些内容是错误的!

我需要在哪里查看?

Rgds,

劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laurent,  

    这是否是一个反复出现的问题? 网络每次形成时都会发生这种情况吗?  

    此外,您是否可以尝试使用其他设备重现该问题? 如果没有其他设备集,请切换用于边界路由器和路由器节点的设备。 这将有助于我们孤立问题所在 。

    此致,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,西德,

    每次都发生! 我会执行你的建议

    我同时切换了 BR 和 BR_CoAP,问题仍然存在。 我猜这是软件中的一项功能! 你能告诉我要看吗?

    Rgds,

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laurent,  

    我对早些时候的监督感到非常抱歉。 它是显示的正确地址。

    这只是一个简短的符号。
    2020:abcd::212:4b00:14f9:66be 只是2020:abcd:0000:0000:212:4b00:14f9:66be 的缩写版本。  
    这符合《公约》。 您可以使用短地址或全长地址 ping 设备,设备将具有相同的目标位置。  

    此致,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,西德,

    谢谢,但我尝试了两种方法:“:”和“0000:0000”,两者都没有响应!

    可能我的问题是启动后 ns_coap_node 中出现的问题,但 Putty 连接不了,是否没有输出?

    我该看什么?

    Rgds,

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laurent,  

    ns_coap_node 未处于网络协处理器模式。 它是一个完全嵌入的应用程序。 您只需启动它(无腻子会话)。 一旦加入网络,请尝试使用其地址执行 ping 命令。 并确保节点未断开连接。

    Spinel-CLI 需要访问边界路由器所连接的 COM 端口。 请发送 spinel-cli.py 输出的屏幕截图?

    我会期待类似的事情。  

    此致,

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,西德,

    大多数挑战都得到了解决! ping 工作正常,我可以打开/关闭 LED。 我现在在四处玩耍,用鲨鱼 v3.0.6让嗅探器正常工作。 在我的案例中,我注意到 spinel-CLI 不显示其命令提示符,但其他一切都正常!

    感谢你的帮助!

    如果我要连接 CoAP 的外部 MCU,是否有任何信息? 还是需要另一种方法?

    Rgds,

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laurent,  

    真的很好,你能解决问题。  
    CoAP 示例的目的是演示完全嵌入的应用程序。  
    路由器节点是一个用作网络处理器的示例,因此可以支持外部 MCU 作为主机。  
    请详细说明您打算如何添加外部 MCU。


    此致,

    SID