This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:我要在 CCS 上导入"audioohal_packetizer_echo "

Guru**** 2608305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1080338/cc1352p-i-want-to-import-audiohal_packetizer_echo-on-ccs

部件号:CC1352P

我成功安装了“Simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52”和“Simplelink 音频插件”

CCS 版本为11.1

-使用 MacOS

当我尝试导入示例源“audioohal_packetizer_echo”时,我看到下面的错误消息,但在“/users/Andi/ti/simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52/kernel/tirtos/build”中看不到目录“CC1352P_2_LAUNHXL”

错误消息!

未找到 project-spec 导入文件:/users/Andi/simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52/内核/tirtos/build /CC1352P_2_LAUNCXL/发行版/CCCS / tirtos_builds_CC1352P_2_LAUNCHXL_release_ccs.projectspec!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    音频插件是为 SDK 3.30开发的,不支持 syscfg。 以后的 SDK 基于 syscfg,因此文件的放置方式不同。  

    我认为将插件示例导入到较新的 SDK 中并不容易。 您可以执行的操作是导入空示例,将应用程序文件从示例移至工作空间,并检查示例中的主板文件,了解如何设置 syscfg。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你