This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:TX 20dBm 和 TI 专有2.4GHz

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1080861/cc2652p-tx-20dbm-and-ti-proprietary-2-4ghz

部件号:CC2652P

您好,

我正在使用 CC2652P1FRGZR 设计。 我们打算使用对讲机的 BLE 部分与设备进行用户通信。 我们还计划使用专有的 TI 2.4GHz 协议将音频流式传输到另一 个 CC2652P1FRGZR。 我们是否可以使用专有2.4GHz 的无线电的 TX 20dBm 部分来传输音频? 我们是否可以对专有通信和 BLE 通信使用相同的 RF 部分?

非常感谢您的帮助,祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫,你好

    您是否知道 GitHub 或 SimpleLink 音频插件上的 BLE 音频流示例

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1062538 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/1065631 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/875446 

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫,你好。

    我已将此主题分配给一位专家进行评论。 同时,我强烈建议查看 Ryan 提供的资源(谢谢你,Ryan!) 如果您认为这些建议对我们有帮助,请告诉我们。

    此致,

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫,你好。

    请问您是否考虑将蓝牙 LE 用于用户通信和音频传输?

    我提出这一问题的原因是,它看起来是一个更直接的解决方案。

    1. 信道跳频(对于基于2.4GHz 的通信非常重要),数据包重新传输,错误检测,节能等已在蓝牙 LE 协议中备份。
    2. 您将保存实施 DMM 协议的表单
    3. 您可以节省一些无线电广播时间-如果您有两个协议同时运行,则必须花时间为这两个协议提供服务,因此,数据传输会损失一些宝贵的无线时间
    4. 使用专有协议不会避免以20 dBm 的速率传输导致的监管问题。

    我希望这将有所帮助,

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 如果我理解您的回答,请告诉我。

    1)蓝牙 LE 可以处理音频通信

    2) CC2652P 可以处理蓝牙 LE

    3)使用蓝牙 LE 时,I 应使用对讲机的正常5dB RF_P 和 RF_N 天线部分

    4)如果出于某种原因,我们真的想使用专有2.4GHz,我们不应该使用20 dBm 天线部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)是。 请参阅SimpleLink 音频插件中的示例

    2)是的,当然。

    3)蓝牙 LE 可传输高达20 dBm。 但是,这可能会导致某些国家/地区的监管问题。 请打开单独的主题,进一步详细讨论这一点。

    4)在这里,最大传输功率将受所用 PHY 类型和您在其中操作的区域的限制。

    此致,