This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:查询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1083187/cc2652p-inquiry

部件号:CC2652P
“线程: TMDSEMMU110-U”中讨论的其它部件

您好,

你好。 我有一位客户正在使用 CC2652P。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

我将以永久发送模式引入 CC2652P 射频芯片(ZigBee),我可以根据 EN 300328设置频率(最低,中和最高),输出功率和调制/未调制以执行射频测量。 我们的开发人员告诉我,使用 TMDSEMMU110-U (XDS110 JTAG 调试探头)和软件 SMART RF-studio7是可能的。 是否正确,或者我是否需要另一个用于调试探测器的软件。 探头是否可以设置所需的参数,然后可以删除探头,RF 芯片以这个频率永久发出?

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    请参阅 SmartRF Studio 文档。  可以使用 任何支持的频带,TX 功率和 PHY 启用连续 TX 模式。  但是,该软件确实需要有活动的调试连接才能运行。  一旦断开调试探测器,CC2652P 将不会继续传输。  如果无法容纳活动连接,则需要开发固件,以满足在 CC2652P 设备上编程的要求。  您可以从 rfPacketTx 和其他专有 RF 示例开始。  您还可以查看 SimpleLink Academy Labs 以开始使用。

    此致,
    瑞安