This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WILINK8-WIFI-NLCP:Linux 内核驱动程序

Guru**** 2606375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1084426/wilink8-wifi-nlcp-linux-kernel-driver

部件号:WILINK8-WIFI-NLCP

您好 E2E,

WiLink8 Wi-Fi 模块是否支持 Linux Kernel 5.x.x? 根据本用户指南,它仅包含内核版本4.19.38的增补程序。

此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡洛,

    在内核 v 4.19上发布了 WiLink8驱动程序版本 R8.8。  

    内核5.x 树内驱动程序也支持 WiLink8。

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SN,

    我们是否有任何基于内核5.x 的更新文档?

    此致,
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    没有特定于 kernel 5.x 的文档。  

    您可以访问 https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf ,跳过特定于 R8.8 Build 的第3.4节。  

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SN,

    我们的客户想知道他们如何能够跳过第3.4节,该节涉及内核修补? 目前,他正在尝试使用 TI 内部版本实用程序提供的脚本修补内核5.10.72。 内核是否向后兼容,应该将旧内核的修补程序应用到新内核? 脚本似乎不能与此版本的内核一起使用,客户尝试使用其他版本。

    感谢您的持续帮助。

    此致,
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    R8.8是在内核4.19上发布的,因此修补程序可能无法像在内核5.x 上一样运行。 但有些客户已将这些修补程序移植到了内核5.x 中。 供参考: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/955635

    供参考:由于随内核提供的缺省树内驱动程序支持 WiLink8驱动程序,因此如果内核5.x 上没有这些修补程序,它可能仍然可以工作。 这些修补程序用于错误修复,功能支持等

    序列号