This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970是否可以与 MCU 通信,以通知通过中断检测到 RF 卡的存在。而不是通过 SPI 轮询?检测

Guru**** 2605585 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1082342/trf7970a-whether-trf7970-can-communicate-with-the-mcu-to-notify-that-the-existence-of-the-rf-card-is-detected-by-means-of-an-interrupt-instead-of-detecting-via-spi-polling

部件号:TRF7970A

你好,团队

TRF7970是否可以与 MCU 通信以通知通过中断检测到 RF 卡的存在。而不是通过 SPI 轮询?检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好哈里,

    是的,这就是 IRQ 针脚(针脚13)的作用。 请在数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/trf7970a)中找到更多详细信息。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好哈里,

    我刚刚注意到,我可能误解了你的问题,因为我假设你是指在 MCU 与 TRF7970A 通信期间发生中断。

    导致 MCU 上的应用固件必须通过轮询触发卡存在检测。

    有一个用于优化低功耗方面的应用说明: https://www.ti.com/lit/pdf/sloa184

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    一段时间以来没有反馈,所以我认为这条路已经解决,可以关闭。 关闭该线程后,您仍可以回复该线程,也可以创建新线程。

     此致,
    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队

    很抱歉。已经解决了,谢谢您的大力支持!