This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:MSP-FET430UIF

Guru**** 2867940 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1086570/rf430frl152hevm-msp-fet430uif

部件号:RF430FRL152HEVM
“线程”中讨论的其它部件: RF430FRL152H

大家好,团队

这是客户提出的一个问题:

客户在 CCS 中调试了未知设备,但无法解决问题,请确认交换机“s6”处于正常状态,“跳线 SV2”正常,使用移动电话可以检测到 RF430FRL152HEVM,希望能够解决问题。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    不幸的是,我不知道客户有什么问题。 听起来像是 CCS 中的连接和调试不起作用。 我不知道开关 S6的“正常状态”是什么,但如果可以用手机检测到主板,那么开关 S6似乎处于“电池”位置,用于被动操作。 对于通过 JTAG 接口和 MSP-FET430进行 CCS 调试,需要将 S6切换至“电源”位置。 请先让客户检查。 如果我误解了这个问题,请提供更多详细信息,说明哪些设置不起作用。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas,

    感谢你的帮助。

    S6是“支持”状态,但在 CCS 调试状态下没有成功,MSP430 USB-FET 目标连接 RF430FRL152H EVM 是否可能存在问题,因为 CCS 始终显示“未知设备”,这意味着未检测到 RF430FRL152H EVM? 他们猜到他们连接的线路是否有问题。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    MSP430 USB-FET 电缆可能出现问题,但根据我的经验,这种情况不太可能发生。 我更想怀疑 RF430FRL152HEVM。 您提到客户已知道 CCS 调试所必需的跳线 SV2。 BTW:不需要将额外的 USB 电缆连接到 RF430FRL152HEVM,因为它是通过 MSP430 USB-FET 提供的。 有时,开关 S6位置没有牢固接触,这可能有助于前后推开关几次,最后确保开关处于稳定的“电源”位置。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas,

    对于这两个点,SV2跳线和 s6已经检查了很多次,他们认为它们是正常的,因为这是一个全新的跳线,已经在开始检查,s6还特别检查了“层”和“电池”模式,以确保它们可以切换。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    我刚刚意识到这是跳线“SV7”,需要关闭才能进行 CCS 调试。

    客户是否拥有任何其他 MSP430评估板或其他 RF430FRL152HEVM,他可以将其连接到 FET 以确认功能。 唯一的替代方案是将主板退回给 TI 进行故障分析。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas,

    感谢你的帮助。 他们买了  我今天买了一条全新的杜邦系列产品,这是 CCS 在调试过程中的结果,问题已经得到解决。 谢谢!

    此致,

    樱桃