This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:传输频率的1/3处出现带外噪声峰值

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8520, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1087604/cc8520-out-of-band-noise-peak-at-1-3rd-of-transmit-frequency

部件号:CC8520
“线程”中讨论的其它部件: CC2592

我们的设计使用 CC8520和 CC2592,总的来说,我们对性能和覆盖范围的结果非常满意。 但是,我们在发射频率的1/3处发现了显著的带外峰值:

设置:带有生产测试固件的 CC8520

模式:设置为使用主机命令 “RFT_txtst_CW (0,1,124,-20”以2442MHz 的频率传输连续波

除了在-20dBm 时传输2442MHz 的信号外,我们还看到在-31dBm 时为814MHz 的带外信号,因此只比主信号低11dB!

我们确信,814MHz 信号来自 CC8520,而不是 CC2592,因为我们检查了一个没有 CC2592的较旧设计,它也有同样的问题(814MHz 峰值~10dB 低于2442MHz 信号)。

n´t 电源的修改似乎对814MHz 峰值没有任何影响。  

这是否是已知问题?这种带外峰的来源是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否分享设计的布局和原理图?

    如果您希望对设计保密,可以使用此链接提交。 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们发现了这个问题。 这是损坏频谱分析仪的伪影。 我们得到了一个新的,没有达到814MHz 的频率。  

    感谢您关注我的问题,您可以删除此主题,因为它可能对任何人都没有帮助。

    谢谢,

    Markus