This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无源RFID标签,适合作为注塑ABS托盘的一部分进行整体注塑。

Guru**** 2605585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1088258/passive-rfid-tag-suitable-for-being-overmolded-as-part-of-an-injection-molded-abs-tray

我们需要将RFID标签嵌入(覆盖模制)塑料(ABS)托盘中。

理想情况下,芯片需要相当紧凑。

是否有任何合适的芯片可推荐。

理想情况下还需要低成本。

RFID将被擦除和重写~每年300次。

托盘通常在室温下使用。

可在洗碗机中清洗(~90°C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    我会推荐 Tag-it HF-I Type 5 NFC,ISO1.5693万应答器 RF37S114,它非常小(4 mm),但读取范围中等(ca)。 15 mm。

    如果您需要更宽的读取范围, 则22 mm 硬币应答器 RF-HDT-DVBB-N2RF-HDT-DVBE-N2 将是一个选项。

    此致,

    Andreas。