This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:2400 MHz频带的TI 15.4 堆栈示例

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1089449/cc1352p-ti-15-4-stack-example-for-2400-mhz-band

部件号:CC1352P
Thread:sysconfig中讨论的其它部件,

您好,

我目前正在尝试2.4 GHz和Sub-1-GHz频段中的不同协议。 我想在2.4 GHz频段中试用TI 15.4 堆栈。

我已从SimpleLink CC13xx CC26xx SDK 5.40 .00.40 下载了收集器/传感器示例。 但在sysconfig工具中,我无法将频段更改为2.4 GHz。 选项的描述如下:

TI 15.4 堆栈可配置为在低于1GHz和2.4GHz的频带中运行。

默认值:在此项目中选择的频段将根据示例自动配置。 如果需要另一频段,请参阅SDK中提供的其他示例。

遗憾的是,我找不到提到的示例,也不知道" SDK的其他示例"的含义是什么。

因此,我的问题是:

  1. 是否有在2.4 GHz频段上工作的TI 15.4 堆栈的示例? 如果是,我可以在哪里找到它?
  2. 如果没有此类示例,我能否将给定示例更改为我所需的频段以及如何更改?

如有任何帮助,我们将不胜感激。 提前感谢您的参与。

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex:

    sysconfig当前不能切换TI 15.4 堆栈项目的频带。  请为    CC1352P_2_LAUNCHXL或 CC1352P_4_LAUNCHXL导入collector_2_4g/SENSOR_2_4g示例。  如果您使用 的是CC1352P1_LAUNCHXL,则该硬件仍 可以使用适用于不同CC1352P LaunchPad的示例。  如果您使用默认的2.4 GHz输出路径(即 Tx功率为+5 dBm或更低),则不会有任何问题。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    好的,我不知道这些示例也适用于我的LaunchPad。

    谢谢!