This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152H

Guru**** 2605585 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP-EXP430G2ET, TRF7970A, DLP-7970ABP, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1085854/rf430frl152h-rf430frl152h

部件号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430G2ETTRF7970ADLP-7970ABP

您好,  

我们需要TI关于将MSP-EXP430G2ET和RF430FRL152H传感器标签一起使用的紧急通报。

问题是:我们无法在MSP-EXP430G2ET演示板和PC之间建立正确的通信。

我们使用以下开箱即用演示:

 

https://dev.ti.com/gallery/view/349.1167万/MSP-EXP430G2ET_OOB_GUI/ver/1.0 .0/

 

我们遵循所有说明,但我们看不到GUI状态的变化,也看不到演示板响应(指示LED亮度变化)。

 

因此,我们需要知道:

 

  1. RF430FRL152H接插是否与MSP-EXP430G2ET演示板配合使用(有TRF7970A BoosterPack插件模块与配合使用)?
  2. 是否有正确指示Dev的精确匹配GUI。 主板操作?
  3. 是否有任何顺序可正确连接到PC GUI?  

提前感谢您和BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我认为这个开箱即用演示与RF430FRL152H无关。

    RF430FRL152H演示GUI所需的是连接到MSP430G2ET LaunchPad的DLP-7970ABP BoosterPack。 这就是读取器装置。

    在另一侧(标签侧),您需要单独使用RF430FRL152HEVM (https://www.ti.com/tool/RF430FRL152HEVM),或与传感器集线器BoosterPack插件模块一起使用。 或者,您也可以仅使用RF430FRL152H修补程序。 我想,这可能是你拥有的。

    因此,您的硬件设置如下所示:

    在软件方面,您需要RF430FRL152HEVM Windows GUI (http://www.ti.com/lit/zip/slac692)和MSP430G2ET固件(http://www.ti.com/lit/zip/sloc346)。

    有关如何设置演示系统的更多详细信息,请参见RF430FRL152HEVM用户指南(https://www.ti.com/lit/pdf/slau607)。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有一段时间没有反馈,所以我认为这个胎面已经解决了,可以闭合。 您仍然可以在该线程关闭后回复该线程,也可以创建新线程。

     此致,
    Andreas。