This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:使用TRF7970A BoosterPack + MSP-EXP430F5529LP发送/接收十六进制原始数据包

Guru**** 2605605 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, RF37S114, DLP-7970ABP, TRF7960, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1090863/trf7970a-send-receive-hex-raw-packets-using-trf7970a-boosterpack-msp-exp430f5529lp

部件号:TRF7970A
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529LPRF37S114DLP-7970ABPTRF7960MSP-EXP430G2ET

尊敬的支持团队:

我正在使用DLP-7970ABP + MSP-EXP430F5529LP评估RF37S114标签

运行TI NFC工具版本1.8。

是否有方法使用上述工具向标签发送/接收十六进制原始ISO 1.5693万数据包

因为它可以与旧的TRF7960 EVM配合使用,而它似乎不再提供GUI?

非常感谢您的关注,

Marco Rampin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marco,

    提供 RFID读写器演示固件 ,允许通过UART进行终端程序控制。 遗憾的是,此固件适用于MSP-EXP430G2ET Launchpad + DLP-7970ABP BoosterPack。 也许您可以将固件移植到MSP-EXP430F5529LP。

    此致,

    Andreas。