This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978:查询RF430F5978问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430F5978

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1087724/rf430f5978-inquiry-for-rf430f5978-issue

部件号:RF430F5978

尊敬的TI FAE团队:

这是Artview韩国的DS Kim。

我有RF430F5978的问题  ,它无法正常工作,如下所示。

-应用: 重型车辆的智能钥匙

- TI部件号:RF430F5978

-发出及查询

  睡眠模式和唤醒  模式  间歇性不工作。

 当信号输入(休眠模式(高)至唤醒模式(低))时,Vcore不工作(Vcore输出为 0V。)

 当系统重置为开机和关机时,此问题将被清除。

您能否 就  Vcore输出无法正常工作的原因给出建议?

我期待您的回复。

谢谢,此致,

Ds Kim

  

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好DS Kim:

    您指的是低于1 GHz的无线电休眠状态还是MCU内核的LPM?

    《用户指南 》(第617页)的第22.2 4章中有一个关于LPM期间无线电操作的说明。

    请告诉我有关睡眠模式和相应信号输入的更多详细信息。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有一段时间没有反馈,所以我认为这个胎面已经解决了,可以闭合。 您仍然可以在该线程关闭后回复该线程,也可以创建新线程。

     此致,
    Andreas。