This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:需要使用10 mm ™︎10 mm Area limited NFC/RFID读写器电路进行n ü~2 mm 无线配置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: RF37S114, RF430CL331H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1089138/trf7970a-need-10mm-10mm-area-limited-nfc-rfid-reader-circuit-for-2mm-wireless-configuration

部件号:TRF7970A
主题中讨论的其他部件:RF37S114RF430CL331H

大家好,

我有一个区域受限的应用程序,需要~2 mm 无线配置。 该地区仅限于10 mm -10 mm。 一侧是被动的,另一侧是主动的。  对于此应用,NFC或RFID是否适合此应用? 您能否帮助分析优势?  

对于被动侧,我认为集成 天线标签IC可以工作。您认为RF37S114是一个好选择吗? 但 RF430CL331H的封装更小。 我不确定哪一个更好。  

对于有源端,这里的主要问题是 天线的大小,我们是否有任何解决方案可以满足这一要求? 请在此处提供您的意见。

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ruixin:

    由于距离要求较小,天线尺寸较小,因此NFC解决方案是合适的。 我猜RF37S114是您的最佳选择,因为RF430CL331H只是NFC接口(I2C),需要外部MCU和原因天线。 RF37S114已经是一个完整的标签,甚至其天线也包含在封装中。

    在读取器方面,我们推荐 TRF7970A。 设计这样一个小型(10 mm x 10 mm) PCB可能是一项挑战,但可能并非不可能。顺便说一下,使用10 mm x 10 mm ,您是指天线尺寸还是指读取器的PCB,还是指两者?

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有一段时间没有反馈,所以我认为这个胎面已经解决了,可以闭合。 您仍然可以在该线程关闭后回复该线程,也可以创建新线程。

     此致,
    Andreas。