This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:启用RFID信号强度测试的测试模式

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1088215/trf7970a-enable-test-mode-for-rfid-signal-strength-test

部件号:TRF7970A

由于中国法规要求,我们需要进行一些RFID信号测试。  其中一项测试项目是“中国无线电许可规则认证”,它需要测量13.56MHz的传输功率。  我与实验室进行了检查,在测试过程中,他们需要RFID发射器处于“测试模式”才能进行测试。  您是否知道TRF7970是否能够执行此操作以及如何使其进入测试模式?  如果不是,我们是否有其他办法可以实现这一目标?

              我希望能很快听到您的消息,因为我确实迫切需要这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好魏成( 很好听您的老朋友的讲话!)

    我相信您所指的是TRF7970A设备上可用的特殊测试模式。

    请查找有关此主题的应用说明:

    将特殊直通模式与TRF7970A配合使用(TI.com)

    提供原始射频数据流的直通模式0等模式可能用于适当的射频测试。

    请根据您的需要进行回顾和评论。

    谢谢!

    Chris

    附注:其他人对此可能有其他意见,但我看到您的e2e帖子,希望提供我的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    魏星

    我的同事还在  TRF7970A的常见问题中提到了以下代码片段

    如果您需要任何其他指导,请告知我们,但我们认为这些文档应有助于您启用RF测试输出模式。

    -Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有一段时间没有反馈,所以我认为这个胎面已经解决了,可以闭合。 您仍然可以在该线程关闭后回复该线程,也可以创建新线程。

     此致,
    Andreas。