This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:晶体选择

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1090727/cc2500-crystal-selection

部件号:CC2500

15年来,我们一直在制作带有CC2500RGP的电路板,由于晶体供应有限,我们将晶体转移到另一个晶体,现在我们的对讲机无法正常工作。 我已经检查了示波器上的所有内容,晶体的波形看起来不错,但设备无法通信。 我现在不知道该怎么做,我有数百块板上有这个新晶体,不能得到旧的晶体。 您能否查看数据表并查看是否可以看到我遗漏的内容? 谢谢!


旧Crystal部件#NX3225SA-26.000000MHZ-G4</s>0万

新型晶体部件#ABM8-26.000MHZ-10-E1U-T


我在数据表中看到的唯一区别是并联电容从1.22pF到3.0pF

新XTAL:

旧 的XTAL:

 

附件是设计参考示意图:

此时,任何见解或帮助都值得赞赏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    乍一看,我看不到两个部分之间有任何显著的差异,但事实上分流器和负载能力是不同的。 您是否补偿了Abracon零件上较高的负载电容?

    注:我正在使用以下链接上的数据表:

    https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/NDK%20PDFs/NX3225SA-26.000000MHz-G4.pdf</s>0万

    https://abracon.com/Resonators/abm8.pdf

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Abracon I订购的特定部件具有与NDK相同的负载电容。 但是为了验证它,我重新计算了电容器,并在电路板上安装了几种不同的电容,这些电容与所需的电容完全不同。  遗憾的是,我尝试的所有组合都失败了。

    在直接联系Abracon的时候,他们建议我使用高频计数器来验证晶体的ppm,并确保没有缺少脉冲。 他们说这些晶体可能是坏的。 很显然,我的示波器无法捕捉到这一点。  我所用的高频计数器似乎无法计算晶体上的脉冲,而当我探测晶体时,额外的负载似乎会停止振荡。 这里的任何建议也将是很好的。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供更多信息。 我将与其他同事协商,看看他们是否可以有更多的见解。

    此致,

    拉斐尔