This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:MSP-FET430UIF

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM, MSP-EXP430G2ET, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1088550/rf430frl152hevm-msp-fet430uif

部件号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他部件:RF430FRL152HMSP-EXP430G2ETDLP-7970ABP

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

客户现在想问一下,他们有RF430FRL152H EVM和MSP-FET430,他们如何读取温度传感器内的值,然后将其存储在FRAM中。 他们已经阅读了RF430FRL15xH固件用户指南,但不知道如何使用这些寄存器,您是否可以帮助指导详细的步骤? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    客户想要做什么? 如果使用MSP-FET430,他是否会开发固件代码,该代码应从温度传感器读取? 或者他是否要使用ROM固件来控制测量? 客户指的是位于EVM板上的芯片内部温度传感器或外部热敏电阻器的哪个温度传感器?

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Andreas:

    感谢你的帮助。

    客户想要获取内部温度传感器的数据,他们有一部手机,希望能够收集温度值,首先需要存储数据, 然后使用手机NFC读取这些值,现在他们不知道如何存储这些值,是否需要使用官方固件库? 如何修改?  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    现在我明白了。

    我认为这是一个简单的任务,可以使用RF430FRL152HEVM的默认固件来完成。 所有客户的移动电话应用程序都需要支持ISO1.5693万标准指令“写入单块”和“读取单块”。

    控制RF430FRL152HEVM固件的虚拟寄存器可以使用“Write Single Block”命令写入,并且可以使用“Read Single Block”(读取单块)回读传感器结果。

    常见问题解答文档(https://www.ti.com/lit/pdf/sloa247)的3.6 章节中提供了典型的命令顺序。 此示例适用于光传感器,因此客户只需调整内部传感器的设置。 我认为默认寄存器值是一个良好的开始,唯一需要修改的寄存器是传感器控制寄存器块0字节2),以选择内部传感器(写入0x08而不是0x04)。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Andreas:

    谢谢。 他们还想知道这些示例是否写在CCS中? 他们没有TRF7970AEVM,他们是否只需要刻录基本固件以及  在www.ti.com/.../sloa247中的CCS中写入的内容?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    据我所知,RF430FRL152HEVM附带了SensorHub项目代码。 因此,无需对任何固件进行编程即可开始使用。 即使普通ROM固件(擦除的FRAM)也支持通过虚拟寄存器进行内部温度传感器测量。

    是的, 示例固件 包含多个CCS项目,每个示例和每个适用的设备旋转一个。 如果客户想要评估其中一个项目,则需要打开一个包含CCS的项目,并通过MSP-FET430将其下载到RF430FRL152HEVM。

    或者,如果有DLP-7970ABP BoosterPack插件模块和MSP-EXP430G2ET LaunchPad开发套件可用,则可以根据无线编程加载提供的代码图像(.txt文件)(请参阅 http://www.ti.com/lit/pdf/slau607中的第7章)。 在这种情况下,不需要CCS。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    客户现在有两个器件(MSP-FET430和EVM),他们希望读取EVM内部的温度。  他们想要确认是否需要CCS。  手册中的"block 3"和"block 0"以及验收"block 9"应该配置在什么软件上?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    如果客户尚未修改RF430FRL152HEVM上的现有固件,则不需要CCS和MSP-FET430,因为RF430FRL152HEVM应已包含支持内部温度传感器测量的功能固件。 仅当客户想要开发和下载RF430FRL152HEVM的自定义固件时,才需要CCS和MSP-FET430。

    固件寄存器可通过ISO1.5693万命令"Write Single Block"写入。

    对于内部温度传感器测量,需要以下寄存器配置:

    默认情况下,Block3包含所有0xFF,可以保持不变。

    Block9将在完成后包含测量结果,因此它将被新结果覆盖,并且无需初始化。 如果在测量前将所有块9内存初始化为0xFF,则只有为了提高可读性,您才能更好地识别结果值。

    块2应使用编写

    RegName BlockNr.(块编号 ByteNr. RegData
    参考ADC1配置 0 0x00
    热敏电阻- ADC2传感器配置 1. 0x00
    ADC0 Sensor Configuration (ADC0传感器配置) 0x00
    内部传感器配置 3. 0x08
    初始延迟期设置 4. 0x00
    JTAG启用密码 5. 0xFF
    初始延迟期 6. 0xFF

    块0应写在末尾,因为它会触发测量。

    RegName BlockNr.(块编号 ByteNr. RegData
    一般控制 0 0 0x01
    状态 0 1. 0x02
    传感器控制 0 0x08
    频率 0 3. 0x00
    通过次数 0 4. 0x01
    平均 0 5. 0x01
    中断控制 0 6. 0x00
    错误控制 0 7. 0x00

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    感谢您的详细回复。

    请让我澄清一下,  客户确实 不知道在哪里放置这些块,即他们不知道在什么软件上设置,数据表中说可以使用GUI设置, 但他们没有TRF7970EVM,因此他们不知道这些“块”的配置位置。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    "块"中的内存组织是ISO1.5693万规格的一部分。 此外,命令集在ISO1.5693万-3中定义(例如"写入单个块")。 RF430FRL152H ROM固件寄存器如何映射到内存“块”,请参阅 RF430FRL15xH固件用户指南(修订版 B)

    此致,

    Andreas。