This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:启动器模式的RSSI值无效

Guru**** 2796355 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1084888/trf7970a-invalid-rssi-value-for-initiator-mode

部件号:TRF7970A

您好,

我目前正面临P2P启动器模式的问题。 执行RF碰撞时,活动信道RSSI值大于"0"表示它仍处于目标模式。 即使在将芯片发送到空闲模式(示例代码中的TRF79x0_idleMode()函数)后对其进行了检查,也会返回相同的值。

在同一台设备上,P2P也无法正常工作,我猜测这可能是原因所在。

感谢您的任何帮助。

注意:

1.此问题在某些设备上发生。

2. P2P在其他设备上运行正常。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Umar:

    您是否遵循了TRF7970A芯片勘误表文档(https://www.ti.com/lit/pdf/sloz011)中的变通办法,错误"Device#B09"?

    您是否实施了50us延迟?

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    勘误表如上所述。 如果在空闲模式功能后执行RF碰撞,然后 在工作设备上,我们将接收RSSI (0x0F寄存器)的0x40值,而对于故障设备,我们将接收0x41。

    谢谢!

    Umar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Umar:

    我怀疑设备可能会检测到一些噪音。 所有故障设备之间是否存在一些共性? 它是否始终具有相同的读取器设置? 或者,我还可以问这个愚蠢的问题:您附近是否有支持NFC的智能手机,这可能会干扰RF?

    无论如何,尝试排除噪音可能是个好主意。 是否可以从故障设备上断开天线? 仅查看RSSI值是否降至0...

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    我们遇到了三个设备的问题,所有设备的RSSI值都是0x41。 我们已在拆下天线后验证了它,但结果相同。 附近没有启用NFC的设备。

    谢谢,此致

    Umar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    我们是否可以在我们的最后检查它?

    谢谢

    Umar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Umar:

    如果您说"三个设备存在问题",您是指三个TRF7970A IC还是三个使用TRF7970A的PCB? 我想说的是,你知道这个问题是与IC有关还是与PCB有关吗? 如果可能,您可以检查问题IC是否也会在已知良好的PCB上失败,如果已知良好的IC也会在以前的问题PCB上工作,反之亦然。 如果问题与IC一起转移,则我们知道问题确实是由IC引起的。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    三个器件I是指三个使用TRF7970A IC的印刷电路板。 IC和PCB都是新的。

    我们可以更换IC,但我们是否可以通过软件验证这是IC问题?

    因为在同一硬件上,标签读取工作正常。

    谢谢,顺祝商祺

    Umar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Umar:

    遗憾的是,无法通过软件区分噪音和信号。

    您可以尝试使用示波器分析问题板上的信号(电源电压,天线针脚)。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有一段时间没有反馈,所以我认为这个胎面已经解决了,可以闭合。 您仍然可以在该线程关闭后回复该线程,也可以创建新线程。

     此致,
    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    如您所建议的,更换IC已解决了问题。

    谢谢,顺祝商祺

    Umar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Umar:

    感谢您的反馈。

    我现在将关闭此线程。

    此致,

    Andreas。