This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:有关专有模式的问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1093306/cc2652rsip-questions-about-proprietary-mode

部件号:CC2652RSIP

团队,

我的客户正在使用SmartRF Studio 7评估CC2652RSIP:

 -使用250 kbps PHY时,可能有多少个信道?
 -通道分离是否与BT/BLE/ZigBee类似? 或者您是否可以自由选择?

 

谢谢!
 罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    如果没有无线规范或协议,则没有可考虑的通道。  专有射频允许用户在设备允许范围内选择所需的频率,根据 数据表的8.9 部分,在这种情况下为2360至2500 MHz。  符号速率,偏差和RX过滤器BW不应更改,因为它们特定于所选PHY。  尽管如此,请务必根据您需要遵守的任何法规(FCC或其他法规)检查您的设置。

    此致,
    Ryan