This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:从专有信号检测同步字时出现问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1090447/cc2500-trouble-detecting-sync-word-from-proprietary-signal

部件号:CC2500

大家好。

我正在尝试使用CC2500捕获与Mustafa  几个月前在这里尝试捕获的相同专有2.4GHz信号。 正如他所讨论的,该信号是一个25字节数据包,频率为96kbps FSK调制,2460.0 MHz,信道间隔约为405khz。

信号格式如下:

0xFAAAAAAA1234XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYY110

FAAAAAAA是前导码,1234是同步字,X部分是数据,Y部分是CRC-16检查值,110是页脚。 这会在SYNC词之后保留19字节的数据。 我从Mustafa的线程中了解到,CC2500在正确设置时检测前导码或同步字应该没有问题,这正是我遇到问题的地方。

此时我只是想让芯片成功检测信号,不管我做什么,我似乎都无法让CC2500识别同步字。 作为健全性检查,我已确保当同步模式设置为0 (无同步字)时,CC2500非常清楚地从控制器接收数据。 它似乎不能按照我现在配置的方式从数据包中选取同步字。 我已经反复阅读了文档并多次修改了SmartRF设置,但没有结果。  我已将我的注册设置附加到此处。 如果有人能看一下他们,找到我遗漏的东西,或者直接向我指出正确的方向,我将非常感激。 我确信这只是配置问题,因为我在过去几个月中一直使用此芯片,没有出现问题,只是为了简单的目的。

谢谢你。

密钥设置:
-数据美白功能已禁用(PKTCTRL0.WHITE_DATA)
- CRC已禁用(PKTCTRL0.CRC_EN)
-已启用固定数据包长度(PKTCTRL0.length_config)

-地址检查已禁用(PKTCTRL1.ADR_CHK)
- PQT设置为0 (始终接受同步单词)(PKTCTRL1.PQT)
- RSI追加已禁用(PKTCTRL1.append_status)

- FEC已禁用(MDMCFG1.FEC_EN)
-同步模式设置为15/16字位检测(MDMMCFG2.SYNC_MODE)
-禁用同步字词搜索超时(MCM2.RX_Time)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的咨询。 我将此信息转发给了比我更了解这些设备的人,他应该尽快回复。

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否尝试使用SmartRF Studio进行接收?

    我认为这是一个方便的开始位置,您可以修改接收器的RF参数(偏差,数据速率等)以匹配TX信息。

    使用高级选项,可以将长度配置更改为固定长度和同步字长度。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,FI。 感谢您的快速响应。

    我的所有设置都已在RF Studio中配置,以匹配TX信息。 我可能在某处犯了一个错误,但到目前为止无法找到。 长度配置已设置为固定长度19,同步字设置为15/16检测到的同步字位。  

    是否有任何其他设置可能会被忽略,或者可能是配置错误的设置? 我不太熟悉RX过滤器或偏差,这些设置是否会产生影响?

    谢谢!

    -Samuil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    FSK的频率偏差是多少?  

    此致