主题中讨论的其他部件: CC2652P,sysconfig,
您好,
我知道在论坛中多次询问此功能,但这些线程中的大多数都较旧,因此我希望此功能在此期间可用,或者有一个解决方法。
我想在专有模式下测试CC1352P在2.4 GHz频段中的范围。 当然,我也想用高传输功率来测试它。
该线程 指出,高PA可以在802.15 .........4模式下激活,但在我的情况下,即使如此也是不可能的(使用Smart RF 2.24 7版本。0)。 链接到的线程 表示在选择具有20 dBm的CC2652P的BLE模式时,您可以通过SmartRF Studio的代码导出工具将pOverridesTx20[]和txPowerTable添加到RF配置中(但它围绕CC2652P)。 当我从那里使用pOverridesTx20时,CC1352P似乎使用了非常低的传输功率设置(RSSI约为-68 dBm,用于位于发射器旁边的另一个LaunchPad,而使用5 dBm传输功率时为-15 dBm)。 如果我使用CC2652P的802.15 4模式中的pOverrideTx20,也会发生同样的情况。
高PA在2.4 GHz专有模式下是否仍然不可用? 是否有解决方法至少评估我们应用的频段范围?
提前感谢您的参与。
Alex