This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CC1352R -闪存至存储器的安全工作区(最低电压要求)

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1091819/cc1352r-cc1352r---safe-operating-area-to-flash-to-memory-minimum-voltage-requirement

部件号:CC1352R
主题中讨论的其他部件: MSP430G2955

工程师,您好!

我正在为CC1352R寻找闪存程序或从内存中擦除操作的最低Vcc要求。

例如,我们为MSP430G2955提供了它。 闪存程序或擦除操作至少需要2.2 V的VCC

CC1352R的数据表是:

www.ti.com/.../cc1352r.pdf

MSP430G2955的数据表是:

www.ti.com/.../msp430g2955.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CC1352R的最小电压工作范围是1.8 V

    此致,

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:  

    例如 ,对于MSP430G2955,最低工作电压为1.8 伏特,闪存至内存的最低电压为2.2 伏特。

    对于CC1352R ,我找到了,您提供 的最小电压工作范围是1.8 伏特,但我找不到闪存至存储器信息的最小电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     闪存的最小电压为1.8V。

    谢谢!

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!