This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:RF430CL330H是否支持ISO1.4443万A标准或支持RC522 NFC通信?

Guru**** 2611195 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1093229/rf430cl330h-does-rf430cl330h-support-iso14443a-standard-or-support-rc522-nfc-communication

部件号:RF430CL330H

我刚刚获得 了RF430CL330H开发板,我将其control_reg设置为0x1E,从而启用RF。然后尝试由RC522模块读取。 它不起作用,STATUS_reg和INTERRUPT reg显示它在两个设备之间没有RF通信。  

 我的RF430CL330H 设置是否有问题,或者需要在Reg中写入其它内容,或者 RF430CL330H 是否确实不支持 RC522模块/ISO1.4443万A?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zhen:

    我很高兴得知您决定使用TI器件 RF430CL330H。 RF430CL330H符合ISO1.4443万B标准,并且使用NDEF消息格式。 有关 详细信息,请参阅数据表。 您可以将TI器件 TRF7970A 用作与RF430CL330H进行射频通信的读写器件。

    此致,

    Andreas。