This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-STU-MRD2:Microreader RI-STU-MRD2将发射器频率更改为125kHz

Guru**** 2605675 points
Other Parts Discussed in Thread: RI-STU-MRD2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1092954/ri-stu-mrd2-microreader-ri-stu-mrd2-change-the-transmitter-frequency-to-125khz

部件号:RI-STU-MRD2
您好,我有几个关于Microreader RI-STU-MRD2频率变化的问题
在文档scbu049:6.4 .3.26 执行C剪裁(命令0x43)中
此命令启动C微调序列,将转发器共振频率调整为给定的
目标频率。 由于此过程与设备相关,因此设备的附加规格为
必要。 目标频率必须以赫兹为单位指定。 例如,目标频率为02 0C 38
等于134.2 kHz。
此命令不起作用
我想做的是将发射器频率更改为125kHz
产品所要求的频率是否超出范围?我可能告诉它要达到125kHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用此  0x01,0x06,0x83,0x43,0x03, 0x01,0xE8,0x48,0x64更改为125kHz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不起作用,频率保持不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Morgan:

    C微调(Command 0x43)用于调整TI的134.2 kHz HDX转发器,而不是读卡器。 如果目的是构建125 kHz ASK FDX读卡器,则Microreader RI-STU-MRD2不支持此功能。

    此致,

    Andreas。