This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据包嗅探器:TI Launchpad CC26x2

Guru**** 2604965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1095524/packet-sniffer-ti-launchpad-cc26x2

部件号:数据包嗅探器

我能够在Wireshark上成功开始接收BLE数据包。

但是,SmartRF监听器代理只显示我可以探测信道37-39。 非0-36。 缺少任何特定问题或配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mehul,

    我已指派一位同事帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SmartfRF数据包监听器通过扫描广告数据包来工作。 这些数据包位于37-39信道中,这就是该工具不允许您选择不同信道的原因。 其中一些信息包含在软件包监听器用户指南 中,相关部分如下所示:

    根据屏幕截图和您提供的信息,您的端似乎已正确配置所有内容,并且工具正常运行。

    此致,

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,Jan

    我的RF监听器工作正常。 但是,一旦通过CONNECT_REQ建立连接,我就无法看到进一步的跟踪。 请参阅随附的Wireshark捕获#417。 我希望进一步的跟踪应该显示特定于数据通道的跟踪,但Wireshark继续仅显示广告数据包。  

    是否有任何线索,究竟是什么问题? 我也在启动器框中配置了相同的地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehul,您好!

    遗憾的是,Packet Sniffer 2软件无法跟踪BLE5连接。 它只能跟踪BLE5广告。 它可以跟踪BLE4通告和连接。 以下线程包含一些有关BLE5连接和数据包嗅探器的有用信息: https://e2e.ti.com/f/1/t/95.4044万

    如果您需要完全跟踪/嗅探BLE5连接的能力,那么我建议使用专用BLE5嗅探器。 上面链接的主题中有一些建议。

    此致,

    一月