This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:+ TLV320AIC3101

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101, CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1095251/cc8530-tlv320aic3101

部件号:CC8530
主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3101

您好,
我使用CC8530 + TLV320AIC3101已有近10年的历史。
现在有一个我无法应付的新挑战。 新的解决方案要求使用切割频率为14kHz的高通滤波器PurePath无线配置器中的什么设置来编程主中继器和从中继器?
如果需要,我可以提供编程软件进行返工?

此致

Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vlad:

    如CC85XX系列用户指南的附录C (PCMLF特性)所示,PurePath无线配置器仅支持低通滤波,不能修改参数。  

    数据表  仅提到:"带有外部天线连接器的系统:通过使用连接在匹配网络和射频连接器(1.6 pF与1.6 NH并行)之间的简单带通滤波器,可以提高在低于1GHz频率下通过传导要求的余量; 此滤波器必须连接至良好的RF接地。'

    TI不提供任何其它PurePath无线音频产品,但您可以考虑使用  SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 和相应器件系列中的I2S TI驱动程序。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    感谢您的回复,但我认为我没有提出正确的问题。 I是指高通滤波器(切割频率为14kHz)  在PurePath无线配置器中的TLV320AIC3101音频设置中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指定TLV320AIC3101设备配置。  这将需要参考音频编解码器 的数据表,第11.3 .3节[2/3].1和表167-178 (寄存器65到76或十六进制0x41到0x4C)。  计算完N0,N1和D1的值后,您可以修改音频设备自定义中写入寄存器(十六进制) 0x41到0x4C的行。  

    w 30 41 7F    # The codec contains a highpass filter in each channel defined as
    w 30 42 FF    #
    w 30 43 80    #                   n0 + n1 * z^-1
    w 30 44 01    #     H(z) = ----------------------
    w 30 45 7F    #                32768 - d1 * z^-1
    w 30 46 FC    #
    w 30 47 7F    # The constants are defined as
    w 30 48 FF    #     n0 = 32767
    w 30 49 80    #     n1 = -32767
    w 30 4A 01    #     d1 = 32768 * (1- 2^13)
    w 30 4B 7F    #
    w 30 4C FC    # This gives a filter with cutoff at approx. 1 Hz

    如果您对 TLV320AIC3101还有其他问题  ,请在音频论坛上发布新问题。

    此致,
    Ryan