This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:使用移动应用程序发送原始命令

Guru**** 2604965 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-EXP430F5529LP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1094932/rf430frl152hevm-using-mobile-app-to-send-raw-commands

部件号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430F5529LPTRF7970A

我购买了RF430FRL152HEVM,并正在运行它附带的默认代码。

我想测试发送命令以启动BOOSTXL-SENSHUB上ISL2.9023万传感器的I2C读取。 我实际上没有一个BOOSTXL-SENSHUB连接到RF430FRL152HEVM板上,但我希望看到示波器上的I2C线路切换,以确保工作正常。

我正在使用Android应用 程序NFC工具

阅读SLAU603B - RF430FRL15xH固件用户指南,第34页。 表38/39显示将1写入DigitalSensor2寄存器应触发采样。

根据这些信息,使用0x20写入块0字节2是否是触发此数字传感器采样的正确方式?

是否按所附图像中所示的方式写入此命令?

我是否以以下格式写入原始命令:块编号,字节0,字节1,字节2,字节3, 字节4,字节5,字节6,字节7 [发送]?

如何使用MSP-EXP430F5529LP + TRF7970A和NFC TI工具版本1.8 发送此消息?

感谢您抽出宝贵时间支持此项工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新后,我获得了MSP430G2 + TRF7979ABP,并且我正在使用“GUI使用TRF7970EVM连接到RF430FRL15xH”。

    我尝试通过勾选数字传感器1,数字传感器2,数字传感器3和开始采样过程的复选框来触发I2C事件。 单击"仅写此选项卡"。 此时,我希望RF430FRL152HEVM上的I2C线路切换,至少是1V5级别的I2C线路,但它们始终平坦。 示波器显示存在1V5。 我移除了U4和U6级转换器,以减少负载,以防水平转换器出现异常情况。 我仍然看不到I2C线路是活的。 即使有2.2k的上拉,这些线仍然很低。

    我是否有一些其他设置未正确设置? 另一个观察结果是,单击“只写此选项卡”后,EVM将无响应。 我需要将其从读取器中移除并放回,然后才能再次与GUI交互。


    EVM是无电池的。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再更新一次。 我注意到上拉电阻器位于不同的1.5V导轨上。 我现在将它们移到VDDSW上。 我现在看到电压高达1.5V。

    但是,当我勾选数字传感器1或2或3框并按下"只写此选项卡"按钮时,我仍然无法看到总线上的任何活动。

    我测试了将上拉电阻器移回主板的原始设置方式。 我尝试使用USB连接器从外部为主板供电并切换电源开关。 主板在绿色LED亮起时通电。 我看到I2C线路很高,但行为与以前相同。 选择数字传感器1或2或3并尝试使用它们启动样品,绝不会在示波器上看到任何I2C活动。

    我做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新,我相信我已经解决了我的问题。 我是否误解了S3交换机? S =从属设备,M =主设备,即来自RF430的参考点? 意味着如果将其设置为S,RF430应充当从属设备?

    如果这是我的意图,那么我的董事会似乎是落后的。 如果不是,那么我会误解文档。

    在开关处于此位置时,我能够获得I2C流量并能够与我的I2C传感器进行通信。

    我在这个论坛上的某处读到,我可以启用一些功能来查看RF430...EVM GUI上发送的原始命令(十六进制或二进制)? 我无法找到此功能。 有人能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Du:

    很抱歉回复延迟。 我上周不在办公室,很遗憾接下来的3天我都很忙。 之后我会看看你的要求。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Du:

    我很高兴看到您在I2C通信方面取得了成功。

    S3的含义来自RF430FRL152HEVM的角度。 您必须将其设置为“M”以控制连接在顶部的传感器集线器BoosterPack插件模块。 如果EVM由下面连接的Launchpad控制,则必须将其设置为“S”。

    我不知道RF430FRL152HEVM GUI中有原始数据显示。 请将链接发送到相关帖子吗? (我无法打开您的屏幕截图。) 也许我可以从上下文中理解它。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在我查找以下帖子时尝试重新上传这些内容: https://imgur.com/a/LVJLG6U

    开关位于S下的屏幕截图是我让I2C与传感器一起工作的唯一方法。 如果我将其移至M位置,则不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Du:

    您的主板版本似乎较旧,标签打印可能有误。 我有VER: 1.01 ,标签打印是另一种方式。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:


    感谢您确认问题。