This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:RF问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A, TRF7962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1093369/trf7962a-rf-issue

部件号:TRF7962A

团队成员:

 我的客户使用TRF7962A平台作为RFID读写器。现在 芯片的SPI通信部分 已经完成,功能正常,现在正在调试RF电路。 当我进行标签测试时,找不到标签,IRQ状态寄存器(0x0C)返回0x02,测试RF信号波形如下所示:

 黄色是TRF7962 RX_IN1引脚信号,蓝色是RX_in2引脚信号,绿色是天线发射器ANT_OUT点的信号。

 

电路部件:

模芯板RF部分示意图:Ant_out信号已连接到背板天线:

主板RF部分的示意图:ant_out连接到核心板:

您是否会分享我们可以逐个检查的任何评论或测试项目?

Allen Lu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Allen:

    原理图与TI参考设计基本相同,除了靠近天线的R90,R91和R92。 这些电阻器是真正组装的还是常闭的? 如果组装这些电阻器,则几乎就像天线短缺一样,这可能是故障的根本原因。

    一般而言,天线匹配非常重要,由于匹配网络和天线微调电路是从参考设计中复制的,因此天线参数(尤其是L和Q)也必须与参考天线匹配。 如果未给出此信息,则天线需要按照 《天线设计指南》中的说明进行调整。

    TRF设备和ANT_OUT之间的匹配电路旨在使IC输出阻抗与50欧姆相匹配。 ANT_OUT和天线之间的微调电路旨在使50欧姆与天线阻抗相匹配。 因此ANT_OUT是一个受控的50欧姆测试点,如果移除0欧姆电阻器(R87),则可以在两个方向独立测量。 因此,您可以在此时确认来自IC方向的TX功率,并确认天线在另一方向匹配。

    请注意,我将在4月25日之前不在办公室。 祝您好运,同时天线匹配。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有一段时间没有反馈,所以我认为这个胎面已经解决了,可以闭合。 您仍然可以在该线程关闭后回复该线程,也可以创建新线程。

     此致,
    Andreas。