This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRFTRXEBK:机械尺寸SMARTRFTRXEBK

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1099014/smartrftrxebk-mechanical-dimensions-smartrftrxebk

部件号:SMARTRFTRXEBK

用户指南SWRU294A DOn´t具有机械尺寸。

评估板的机械尺寸是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要尺寸的精确度如何? (我是否必须查找生产文件和测量,或者是否可以在物理板上测量?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要这些尺寸的宽度,长度和高度(上A和下B)。  

    我查找设计文件2D (pdf)。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关  细菌,请访问e2e.ti.com/.../smartrf-trxeb-pcb-rev-1-7。

    为什么需要高度? 我测量的结果是26 mm 高。