This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:将10/100BASE-T添加到CC1352平台

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1098787/cc1352p-adding-10-100base-t-to-cc1352-platform

部件号:CC1352P

您好,

我们目前正在各种产品中使用CC1352平台,并且正在评估增加10/100BASE-T连接的解决方案。 是否对 当前/未来的TI产品系列有任何建议,或者我们是否需要探索其他供应商?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为供将来参考,我推荐即将推出 的AM2434,它的目标是工业网络。
    但是,在我们当前的产品组合中,我可以推荐TM4C129x系列,您可以使用以下Launchpad进行评估: TM4C129ENCPDT Launchpad

    此外,这里还有一个类似的部件,它还具有一个集成的以太网PHY: MSP432E401Y。 对该部分的支助也仍在进行中。

    所有这些芯片都提供了许多连接选项,在与CC1352平台连接时,这些选项应可为您提供极大的灵活性。