This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-CC1352R1:主板故障排除

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1098810/launchxl-cc1352r1-board-troubleshooting

部件号:LAUNCHTXL-CC1352R1
主题中讨论的其他部件:CC1350,ENERGIA

团队成员,您好,需要一些帮助进行故障排除

已将“Energia-1.8 ”IDE与EasyLink磁带库v.CC13xx 1.0 4一起使用,用于CC13xx主板。
已在菜单上选择"Launchpad w/ cc1350 EMT (48 MHz)"。
有两个COM端口,我选择了一个不是UART的端口。
然后打开其中一个示例“闪烁”并尝试编译它。
看到红色编程器LED闪烁一次,之后我的PC看不到LaunchPad板的COM端口。

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此论坛不支持Energia,请使用Energia论坛进行提问。 我强烈建议使用CCS (或IAR)和通过SDK提供的示例,而不是Energia。