This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX-BT-SP:TI-bt/service-packs:Git存储库更新到v 4.8

Guru**** 2604305 points
Other Parts Discussed in Thread: WL18XX-BT-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1099949/wl18xx-bt-sp-ti-bt-service-packs-git-repository-update-to-v4-8

部件号:WL18XX-BT-SP

您好,
最新的WL18XX-BT-SP 4.8 v已于2021年11月发布。
是否计划更新git存储库ti-bt/service-packs?
目前,git系统信息库的头托管v 4.7 的二进制文件。
谢谢
此致
码头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pier

    我会让团队成员评论更新repo,但这是否是您需要的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabeeh,

    世界各地的多种Yocto食谱都指出了这种“git repo”,并且在更新此“repo”之前不能更新。

    您是否有其他公共场所可以轻松下载固件?

    谢谢

    此致

    码头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pier,

    指出的唯一其他下载固件的位置是WL18XX-BT-SP。

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    感谢您确认。

    遗憾的是,由于下载需要握手,上述链接无法轻松集成到Yocto配方中。

    是否 可以更新 git repo? 这将使 更新Yocto食谱更容易?

    谢谢

    巴西

    码头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pierluigi,

    我将调查此请求并采取后续行动。 感谢您确保我们的git repo与TI.com's提供的软件相匹配。

    最佳,
    雅各布