This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:RESET_N针脚施密特触发器输入吗?

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1103064/cc2510-is-reset_n-pin-schmitt-trigger-input

部件号:CC2510

您好,

RESET_N针脚施密特 触发器输入吗?

 

此致,

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    文件并未表明情况确实如此。

    复位引脚对噪音敏感,可能导致芯片意外复位,因此根据参考设计添加适当的滤波。

    虽然也可以识别较短的脉冲,但不能完全重置设备中的所有模块,但最短的负脉冲保证在重置时被识别为250nsec。

    此致