This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGR30ATGC:带温度的微芯片

Guru**** 2831615 points

Other Parts Discussed in Thread: TRPGR30ATGC, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1103231/trpgr30atgc-microchip-with-temperature

部件号:TRPGR30ATGC
主题中讨论的其他部件: TMS3.7157万RF430FRL152H

你(们)好  

我正在寻找这样一个带有体温传感器的微型芯片。

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Behdad,

    很高兴看到您对TRPGR30ATGC感兴趣。 遗憾的是,没有此类带车身温度传感器的玻璃转发器。

    如果您想开发自己的解决方案,则可以考虑 使用TMS3.7157万 器件,并从以下应用手册中获得灵感: TMS3.7157万的低功耗无电池无线温度和湿度传感器

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andreas

    非常感谢您的回复和信息。

    您的建议很有趣,谢谢,但是如果我想开发自定义解决方案,我宁愿使用NFC 接口,而不是  

    TMS3.7157万,您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Behdad,

    如果您想使用NFC, 那么您 可能会对RF430FRL152H感兴趣。 它包含内置温度传感器,但也可以使用外部温度传感器(请参阅应用说明"无电池NFC/ RFID温度感应补丁(修订版 a)"。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来很完美的安德烈亚斯  

    谢谢  

    只是想知道零件的大小,我的基本请求是基于此  

    TRPGR30ATGC12-mm,  此RF430FRL152H是否 符合Capsula的尺寸限制 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Behdad,

    RF430FRL152H是采用4 x 4 mm VQFN封装的IC。 它不提供12 mm玻璃转发器外形规格。 这就是妥协。

    此致,

    Andreas。