This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:如何请求支持"TRF796x_TRF7970X_MIFARE_12_2013"带2013带订单号。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2744, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1103841/dlp-7970abp-how-to-request-support-trf796x_trf7970x_mifare_12_2013-with-order-number

部件号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他部件:MSP430G2744TRF7970A

尊敬的各位:

我已请求支持"TRF796x_TRF7970X_MIFARE_12_2013"。2013。 无论是否通过,都没有任何回复。
因为我们公司正在开发TRF7970的产品。 所以我不是很确定请求中的问题的答案。
我们通常先准备材料,因为以前材料短缺,然后再考虑做什么,做多少,什么时候做。
但我们公司已订购TRF7970A 6000pcs (PO#61.682万) 1.5万pcs (PO#61.685万)和MSP430G2744 10000pcs (PO#61.6878万)。
有人能帮我获得这种Mifare支持吗? 或者回答说我不能。 谢谢。

祝您一切顺利,
肯。


TRF796x_TRF7970X_MIFARE_12_2013:2013:
www.ti.com/.../TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013</s>2013

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ken:

    我与SDK管理员进行了检查, 但您的访问请求未获得批准。

    很抱歉,"请求"工具没有为您提供这种反馈。

    此致,

    Andreas。