This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:LAUNCHXL-CC1352P 天线切换回调

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1117703/cc1352p-launchxl-cc1352p-antenna-switching-callback

器件型号:CC1352P

您好!

 根据 LAUNCHXL-CC1352P 原理图、 这是天线开关真值表  

*真值表:
*
*路径       DIO28 DIO29 DIO30
*=========== === === ===
*关闭         0      0      0
* 2.4 GHz    1.      0      0
*高 PA   0      1      0
*低于1GHz 0      0      1
*

在  CC1352P1_LAUNCHXL、Simplelink SDK 6.10.0.29上测试 DMM_wsnnode_ble_sp_app_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 项目。

下面是 fDriverCallbackAntennaSwitching 上的天线, 适用于 低于1GHz 高功率放大器外壳:

/* PA enable -->高 PA
* LNA 启用-->低于1GHz
*
GPIO_setMux (CONFIG_RF_24GHz、IOC_PORT_GPIO);
/*注意:RFC_GPO3是一种变通方法,因为 RFC_GPO1 (PA 使能信号)有时不是
在 CC1352修订版 A 上取消置位*
GPIO_setMux (CONFIG_RF_HIGH_PA、IOC_PORT_RFC_GPO3);
GPIO_setMux (CONFIG_RF_SUB1GHZ、IOC_PORT_RFC_GPO0);

CONFIG_RF_SUB1GHZ = DIO30。

不清楚为什么  IOC_PORT_RFC_GPO0映射到 CONFIG_RF_SUB1GHZ,因为 当 LNEA 启用时,射频内核数据输出0变为高电平,这意味着天线 GPIO 的输出为:  

  DIO28 DIO29 DIO30
  =========== === =

   0      1       1

根据真值表,对于1GHz 高 PA,应该是:

  DIO28 DIO29  DIO30
  =========== === =

   0      1       0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将寻找对这一点的解释,我很快会回来的。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    如您所读、GPIO_setMux 不会设置引脚的状态。 它仅将引脚从 RFC_GPOx 路由到外部引脚。 无线电内核将负责设置这些引脚。

    此外、在高功率放大器模式下、无线电端口按以下方式进行拆分:

    HIGH_PA -> PA_EN (TX)
    SUB1GHZ --> LNA_EN (RX)

    处于"正常"模式(无高 PA)时、TX 和 RX 共享同一个端口。

    这意味着 DIO29不会置位、但您可以使用逻辑分析仪检查该行为。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    在我们的定制 PCB 上,高 PA 也用于2.4GHz。 只需确认 fo2 2.4GHz 高功率放大器模式:

    HIGH_PA -> PA_EN (TX)
    2.4GHz -> LNA_EN (RX)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我检查了 DMM_WSN 的 CC1352P_2_LAUNCHXL、实际上是一样的。

    此致、

    Arthur