This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RSIP:设计文件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RSIP, CC2652RSIP, LP-CC2652PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1121534/lp-cc2652rsip-design-file

器件型号:LP-CC2652RSIP
主题中讨论的其他器件: CC2652RSIPLP-CC2652PSIP

你(们)好

我们正在寻找 LP-CC2652RSIP 的设计文件。

请帮我处理  LP-CC2652RSIP 的设计文件(原理图和 PCB)吗?  

此致

变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦

    CC2652RSIP 产品页面指向该板的正确设计文件、即 LP-CC2652PSIP。

    https://www.ti.com/product/CC2652RSIP#design-tools-simulation

    很抱歉、它令人困惑、但模块及其互连是相同的。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    请帮我获取  LP-CC2652PSIP 设计文件的链接?

    我在 LP-CC2652RSIP 页面下看不到"设计文件"选项卡、通常其他评估套件页面都有此选项卡。

    此致

    变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦

    "设计工具和仿真"的锚点似乎并不是直接指向页面的一部分。

    无论以何种方式、单击我之前发送的链接、然后按照下图所示的突出显示选项卡和链接进行操作。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您共享下载设计文件的链接/路径。

    我们拥有的物理 EVM  LP-CC2652RSIP 和设计文件(从上面的链接和路径下载)不匹配。

    例如、物理 EVM 具有两个射频连接器(丝印名称 SMA 和 JSC)、而 设计 文件仅显示一个射频连接器。

    同样、物理 EVM 没有  R155和 R150电阻  器、而设计文件显示存在 R155/R150电阻器。

    您能否共享"LP-CC2652RSIP"的设计文件、或让我们知道 DIO0和 DIO3是否在没有串联电阻的连接器端子端接?

    供参考-电路板上的丝网印刷 版本为"LP-CC2652RSIP"版本:E2""MCU092"

    此致
    变阻器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦

    您拥有的 LP-CC2652RSIP 是预量产的早期版本、我们的设计已更新为我已向您提供的内容。

    原理图中提到终端电阻器是否存在、具体取决于您拥有的模块。  

    此致、

    拉斐尔