This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8521:使用 PurePath 无线命令器无法连续输出射频

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8521, CC8520, CC2541, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1123747/cc8521-rf-unable-to-output-continuously-using-purepath-wireless-commander

器件型号:CC8521
主题中讨论的其他器件: CC8520CC2541CC2540

JS 代码:


仅射频测试 TX、通道1 P=5dBm
simpleRfTest (TX、2406.5、-25、CW、1000)
在通道1上持续传输...
DUT

CC8521在3秒后无法输出。

CC8520正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC8521与 CC8520相同、不同之处在于它添加了一个 USB 接口、因此需要更高的最小工作电源电压。  您的电路板设计之间存在哪些要补偿的硬件差异?  您是否监控了电力线并进一步评估了3秒后发生的确切情况、例如器件复位?  如果您降低 TX 功率或更改任何其他关键变量、会发生什么情况? 考虑提交 SIMPLELINK-2-4GHz-design-Reviews。  

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在监控电力线和数据线之后、我们发现:

    1.在分页线中 TX 打开和 TX 关闭没有区别

    2. CC2541和 CC2540之间在 Powe 行中没有区别

    3.在 MOSI 中 CC2541和 CC2540没有区别。 但我们发现 CMD 与 CC85XX 用户指南(SWRU250M)不同

    4、MISO 有一些差异,但我们不能弄清楚原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~引脚 userid="529320" URL"/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1123747/cc8521-rf-无法连续输出-使用- PurePath-wireless-commander /4168788#4168788788"]

    CMD 与 CC85XX 用户指南不同(SWRU250M)

    [/报价]

    具体哪一条命令?  您的设计的电压电平是多少?

    通过查看 SWRU250的 B.3 EHIF 命令集、CC8521似乎没有 像 CC8520那样设置 EVT_VOL_CHG 标志。  但是、这不应影响您的行为。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMD 为 RFT_TXTST_CW。

    如下面的 JS 代码列表所示、CMD 应为:0X15 0x03 0x01 0X58 0x00


    仅射频测试 TX、通道1 P=5dBm
    simpleRfTest (TX、2406.0、-25、CW、1000)
    在通道1上持续传输...
    DUT

    2. CC8521和 CC8520电源电压为3.3V

    无论电源来自外部电源还是来自 CC-DEBUG、结果都是相同的。 CC8521中的射频输出仅为3秒、但在相同条件下 CC8520中是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否测试过多个 CC8521、结果是否相同?  RFT_TXTST_PN 或 RFT_RXTST_CONT 等其他射频测试的行为是什么?

    此致、
    Ryan