This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC 调试器:应用程序帮助

Guru**** 2929340 points

Other Parts Discussed in Thread: CC-DEBUGGER, CC2541, CC2540, CC2543, CC2545, CC2544, CC2533, CC2530, CC2531, CC2511, CC2510, CC2431, CC2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1123889/cc-debugger-application-help

器件型号:CC 调试器
主题中讨论的其他器件: CC2541CC2540CC2543CC2545CC2544CC2533CC2530CC2531CC2511CC2510CC2431CC2430

大家好、团队、

是否有方法在14引脚 JTAG 上使用10引脚 CC 调试器?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我不确定您所指的14引脚 JTAG 引脚映射是什么。  CC 调试器只能对8051内核 MCU 进行编程、而不能对基于 Arm 的产品进行编程。  14引脚指 的是以前用于 DSP 的 TI 版本或过时的 ARM 连接器、两者均不用于 CC 调试器。  您尝试对哪个器件进行编程、 硬件原理图是否可以共享?

    https://www.ti.com/lit/sprui94 
    https://www.ti.com/lit/swru197 
    https://www.ti.com/lit/spru655 
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。 实际上、我的客户将在 F28M3对接站上的14引脚 JTAG 中使用 CC 调试器。 是否可以使用集线站上的14引脚 JTAG 进行调试、如果可以、还可以吗?

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC-Debugger 可用于对德州仪器(TI)的以下基于8051的片上系统进行编程和调试:CC1110、CC1111、CC2430、CC2431、CC2510、 CC2511、CC2530、CC2531、CC2533、CC2540、 CC2541、CC2543、CC2544、CC2545。  它不能与 F28M3扩展坞配合使用。

    此致、
    Ryan