This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:SO (GD01)信号的未知压降

Guru**** 2595825 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1123330/cc2500-the-unknow-voltage-drop-of-so-gd01-signal

器件型号:CC2500

您好!尊敬的:  

我的客户在  SO (GD01)信号上遇到异常压降现象。 波形如下所示。 红色标记中的绿线。  

CC2500芯片在此"中断"期间的状态会影响正常功能吗?  

PS.黄色:电源、3.3V。橙色:SO 信号在电平转换器后。  

放大

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是在所有 SPI 事务期间发生的吗?

    除非电压中断了逻辑"0"和逻辑"1"的解释(请参阅数据表中的直流特性)、否则我认为这不会导致问题。

    此致、