This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:TX 频率与使用 PurePath 无线命令器的设置不匹配

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC85XX-CC2590EM-RD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1123288/cc8520-tx-frequency-does-not-match-the-setting-using-purepath-wireless-commander

器件型号:CC8520

下面的 PurePath 无线指挥官配置 JS 代码列表


仅射频测试 TX、通道1 P=5dBm
simpleRfTest (TX、2406.5、-25、CW、1000)
在通道1上持续传输...
DUT

频率设置为2406MHz、但实际频率为2405.8MHz。

已使用信号发生器检查频谱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、

    您使用  是 CC85XX-CC2590EM-RD 还是定制硬件设计?  我建议您使用负载电容值进一步调整外部晶体、因为48MHz 晶体频率的相对偏移(通常以百万分率(ppm)为单位)与射频载波的相对偏移相同。

    此致、
    Ryan