This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:2.4GHz 专有模式的高斯滤波器 BT 值

Guru**** 2602745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1119513/cc1352p-gaussian-filter-bt-value-for-2-4ghz-proprietary-mode

器件型号:CC1352P

尊敬的 TI 专家:

 我们正在尝试在其 VSA 模式下使用 SA (R&S FPL1003)来测量信号质量。 我们将传输一个信号、该信号设置如下:

 100kbps、50kHz 偏差、2-GFSK。

 高斯滤波器 BT 值是否为0.5? 无论如何、我们现在碰巧看到 launchpad CC1352P-4输出的频率误差率非常大(超过200%)。

 我们已经将高斯滤波器设置为 Tx 滤波器、并将调制设置为2-FSK 和50kHz 偏差以及100kHz 符号速率、并且我们能够使用自由运行触发模式来跟踪时域中的信号。 但仍然是高频误差? 是否有任何关于 SA 端设置的建议或建议?

谢谢。

朱元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen、

    • 请为这些测量提供示波器截图吗? 它将帮助我们调试这一点。
    • 您是否曾尝试使用内部 XTAL 负载电容器来查看调优是否有助于改善这种情况?
    • 无论使用的 PHY/设置如何、您能否确认是否存在此频率误差(默认 PHY 设置是否存在此频率误差)?

      此致、
      Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Zack、  

     这周非常繁忙、不久将会出现。 如果问题稍后仍未得到解决、也许我也可能会提出另一个问题。

     我现在将结束这个 问题。 谢谢。

    元辰