This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652:找不到器件:CC2340R5

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1121686/cc2652-device-not-found-cc2340r5

器件型号:CC2652

我是一个新手、如果这是一个愚蠢的问题、请原谅。

我的任务是尝试启动并运行我们的新 CC2340R5 LaunchPad。 我已尝试按照快速入门指南中的说明进行操作(有些步骤似乎过时了)。
我已经到了我认为已编译 FreeRTOS 项目的阶段、但编译 uart2callback_LP_EM_CC2340R5_FreeRTOS_TIRang 项目失败。
我得到此错误:

subdir_rules.mk:16:目标'build-842426095'的配方失败
/ti/boards/LP_EM_CC2340R5:找不到器件:CC2340R5RKP
gmake:***[Build-842426095]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

有什么关于我缺少什么的提示吗? 也许快速入门指南中的整个"触摸时间戳"功能不起作用? 在创建此主题帖时,TI 甚至不会将"CC2340R5"识别为器件型号,因此我输入 CC2652*。 我想我在这里的出血边缘。

我在 Windows 11、CCS 12.0上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    您能否验证您正在使用的 SysConfig 版本? 请确保您使用的是 MSR 页面中的版本。 我建议首先卸载当前版本的 SysConfig (应为13)。 然后在 MSR 页面中运行 SysConfig 安装程序。 这可确保您安装了最新的软件包。 然后,转到“项目属性”>“常规”>“产品”,并验证是否启用了版本13。

    我还建议您确保已安装必备的 CCS 器件支持包(也在 MSR 中)。

    请告诉我上述任何一项是否有帮助。

    编辑:还有一点、CC23xx 文档的"入门"部分包含其中的一些步骤。 如果快速入门指南未涵盖这些步骤、请参阅该部分。

    第二个编辑:我修改了您的帖子、以标记更相关的器件系列。 将来、您还可以将其发布到蓝牙论坛、而不是其他无线论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    Project Properties-> General-Products 说我正在使用 SysConfig (1.13.0)。  您所说的是版本13吗?

    是否仍需了解是否已安装 CCS 器件支持包? 快速入门指南指出、CC2340太新、无法包含在正常软件包中、因此必须在其上面安装服务包。 我安装了 MSR 页面提供的服务包、但未按照快速入门指南的说明继续。 将文件夹“ccs_base”放到我的 CCS 安装中并不会提示我是否可以覆盖-它只是将其向上膨胀。 我已验证"CCS base"文件是否已移动、以及是否移动。  因此、我不确定是什么。  此外、触摸时间戳以使 CCS 识别它-我认为这不起作用。  触摸时间戳文件是否意味着更改文件中的一个数字? 有什么是亲吻。 CCS 通常会在我重新启动时提供一些消息、如果它正在安装某些内容、但没有。

    您能给我介绍一下 CC23xx 文档的"入门"部分吗?  我没有看到我下载的任何 MSR 文档。  再次原谅我成为一个新人。 实际上,我花了一段时间才知道你的意思是“MSR”--我认为你是“我的安全资源”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一位内部 TI 工程师帮助我解决了这个问题。 他说他遇到了同样的问题、下面是他的解决方案:

    主要原因是使用了不正确的 SysConfig 版本。

    在 CCS 中、导航至 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products。
    在“Product discovery path”(产品查找路径)框中,取消选中“C:/ti/ccs1120”。
    然后点击“应用并关闭”。

    上述步骤将确保 CCS 使用支持 CC23xx 的 SysConfig 工具(安装在 C:/ti/sysconfig/1.13.0中)。
    然后重新启动 CCS 并查看是否构建示例。

    此解决方案解决了我的问题。 现在所有内容都已编译、接下来我将查看代码是否实际运行。 手指交叉...