This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:输出逻辑规格

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A, TRF7964A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1120673/trf7962a-output-logic-specifications

器件型号:TRF7962A
主题中讨论的其他器件: TRF7964ATRF7970A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TRF7962A、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于 TRF7962ARHBT 数据表、

有输入 VIL、VIH 规格、但找不到逻辑输出规格。

请告诉我们逻辑输出规格。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    TRF7970ATRF7964A 的数据表 指定了 VOH 和 VOL 值。 我假设 TRF7962A 具有相似的典型值。 然而、由于 TRF7962A 是一个较旧的芯片修订版本、因此不建议用于新设计。 建议 在新设计中采用 TRF7970A 或 TRF7964A。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢你的答复。

    我知道 TRF7962A 的 VOH 和 VOL 应该是 TRF7970A 和 TRF7964A 的值。

    我将与客户分享这些信息。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一