This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:根据我的应用规格定义 RFID 系统。

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1111483/rf430cl330h-define-a-rfid-system-according-to-specs-of-my-application

器件型号:RF430CL330H

我有一个项目、需要一个 RFID 读取器来读取单个 ID 标签、并通过 RS 232端口从控制器跟踪极点(读取)。 读取器可以在向控制器披露后删除读取内容。 我还能够使用 Modbus TCP/IP、Devicenet 或 CanOpen 通信。

它将读取的标签相距超过10米。

它不必保留多次读取、但必须在距离标签至少两米(直接从标签直至直接从标签直至直过)的距离(与标签在两到三英寸的同一平面上)处以60英里/小时的速度读取。

它将读取的数据是单个16位字。 如果需要更大的天线、我将会有22英寸 X 30英寸 X 3/4英寸的空间放置在其中、这会显著减小平面距离。

电源应为3.2Vdc 的倍数、但必要时我可以将其调节至5Vdc。

您是否有可满足这些要求的套件?

如果您可以推荐一 个可安装在24英寸 X 无限空间并被压到非导电平板上的3/32"最大厚度的扁平无源标签。 我们可能能够对基板进行一些厚度的配置、以适应较厚的标签。   

此外、我非常希望能够设置最适合此应用的标签值、因此最好进行读写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、拜伦、

    我认为 NFC 不是选项、因为可实现的通信距离通常在2英寸(50mm)的范围内。

    UHF 或 BLE (低功耗蓝牙)将满足距离要求、但我不确定60英里/小时的通过延迟。 也许、间隔时间经过优化的 BLE 信标系统就足够了、并且满足了延迟要求。

    如果您有兴趣、请阅读此应用手册(SWRA475)、了解有关蓝牙低耗能信标的更多信息。

    CC2640R2L 是一款适合此用途的入门级 BLE 器件。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间以来没有反馈、因此我假设这种胎纹已解决、可以关闭。 关闭该线程后、您仍可以回复该线程、也可以创建新线程。

     此致、
    Andreas。